In Würth Italia abbiamo un patrimonio importante rappresentato dalle persone e dalle diverse generazioni che portano avanti le tradizioni: una delle più sentite è quella del corpo dei Vigili del Fuoco aziendale della nostra sede di Egna, in Alto Adige.
![](https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/wp-content/uploads/VVFF-gruppo-1024x440.jpg)
In tutto il Gruppo Würth la tutela della salute e la protezione contro gli incendi sono considerati prioritari, quindi non c’è da stupirsi se le maggiori società Würth gestiscono un propria squadra aziendale di pronto intervento. Infatti, se da un lato costituisce un valore aggiunto per l´’azienda, dall´’altro i collaboratori possono contare su di un elevato livello di sicurezza sul proprio posto di lavoro.
All’interno della sede aziendale altoatesina di Würth Italia, il corpo dei vigili del fuoco aziendali svolge gli stessi compiti del Corpo dei vigili del fuoco di Egna e, inoltre, può essere richiesta la loro presenza in zone colpite da catastrofi naturali, come è successo ad in occasione dei soccorsi prestati dall’Alto Adige quando si è verificato il terremoto dell’Aquila in Abruzzo.
Il corpo è composto da collaboratori appartenenti a tutte le funzioni aziendali, che in caso di allarme abbandonano il proprio posto di lavoro o vengono da casa, per svolgere assistenza antincendio.
Nei giorni scorsi è partita ufficialmente la campagna di “reclutamento” dei nuovi colleghi e colleghe da integrare sia a questa squadra che a quella dedicata al Primo Soccorso aziendale
![](https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/wp-content/uploads/vvff_5-1024x768.jpg)
![](https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/wp-content/uploads/vvff_1-1-768x1024.jpg)
![](https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/wp-content/uploads/VVFF_2-768x1024.jpg)
Diversi colleghi e colleghe si sono mostrati incuriositi da questa opportunità di esplorare un modo “diverso” di vivere la nostra cultura aziendale, mettendo a fattor comune un interesse e – in alcuni casi – anche una passione (alzi la mano chi non ha sognato almeno una volta da piccolo di essere un Vigile del Fuoco!)
![](https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/wp-content/uploads/vvff_3-768x1024.jpg)
![](https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/wp-content/uploads/vvff_4-1024x768.jpg)
Per le nuove reclute, che non vediamo l’ora di scoprire, sarà di certo un’esperienza di scambio generazionale con il corpo dei Vigili del Fuoco già esistente che non vede l’ora di condividere competenze e, perché no, anche attività ludiche extra lavoro, perché le squadre sono un gruppo affiatato anche nel tempo libero!